DOCA0189IT–05

Senza modulo diagnostico di usura remoto

Per ripristinare l'indicazione di diagnostica di usura dopo la sostituzione dei moduli di commutazione sui contattori senza modulo diagnostico di usura remoto:
  1. Aprire il coperchio dell'interruttore Reset.

  2. Modificare la posizione dell'interruttore Reset sul contattore (da A a B o da B a A).

Dopo il ripristino e dopo l'alimentazione su A1-A2, il contattore è in sequenza di ripristino per 10 s: il LED di diagnostica lampeggia e il contattore rimane aperto. Si chiude dopo 10 secondi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?