DOCA0189IT–05

Installazione degli accessori di connessione dell'alimentazione

Questa sezione descrive la procedura di installazione delle estensioni dei morsetti diritti sui morsetti di alimentazione. La procedura di installazione è la stessa per tutti gli altri accessori di connessione dell'alimentazione.
  1. Posizionare l'estensione sui morsetti di alimentazione.
  2. Inserire la vite e la rondella attraverso il foro nella parte superiore dell'estensione del morsetto.
  3. Serrare le viti alla coppia corretta.
    Contattore

    Tipo di viti

    Coppia

    LC1G115–225

    Chiave a brugola

    18±1,8 N m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265–500

    Esagono interno

    35±3,5 N m (310±31 lb-in)

    LC1G630–800

    Esagono interno

    58±5,8 N m (513±51.3 lb-in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?