DOCA0189IT–05

Funzioni di protezione basate sulla corrente

Esistono quattro funzioni di protezione basate sulla corrente fornite da relè di sovraccarico :

  • Protezione da sovraccarico termico

  • Protezione da perdita di fase

  • Protezione da squilibrio di fase

  • Protezione dai guasti di terra

Funzionamento

Lo stato dei contatti ausiliari del relè di sovraccarico cambia, quando una funzione di protezione attiva uno sgancio:

  • Lo stato del contatto NC 95/96 cambia da chiuso ad aperto.

  • Lo stato del contatto NO 97/98 cambia da aperto a chiuso.

Lo stato di sgancio è bloccato ed è indicato dall'indicatore di sgancio sul lato frontale del relè di sovraccarico . Per riconoscere la condizione di sgancio e rilasciare i contatti ausiliari è necessaria un'azione di reset.

I contatti ausiliari del relè di sovraccarico possono essere utilizzati nel modo seguente:

  • il contatto NC può essere utilizzato per spegnere contattore e poi arrestare il motore.

  • il contatto NO può essere utilizzato per segnalare a distanza lo stato del relè di sovraccarico .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?