Gruppo TeSys Giga Contattore con relè di sovraccarico TeSys Giga montato separatamente
Panoramica
La base di montaggio viene utilizzata per il montaggio separato del relè di sovraccarico sotto contattore per allineare le connessioni del polo di alimentazione principale del contattore e del relè di sovraccarico, in modo da consentire il collegamento tra il contattore e il relè di sovraccarico con barre diritte.
|
Descrizione |
Codice prodotto base di montaggio |
|---|---|
|
Base di montaggio per allineamento di LR9G115-225 con LC1G115-225 |
LA9G3650 |
|
Base di montaggio per allineamento di LR9G500 con LC1G265-330 |
LA9G3651 |
|
Base di montaggio per allineamento di LR9G500 con LC1G400-500 |
LA9G3652 |
|
Base di montaggio per allineamento di LR9G630 con LC1G630-800 |
LA9G3653 |
Procedura di installazione
Per installare la base di montaggio sul relè di sovraccarico, procedere come segue.
-
Spingere verso l'esterno l'adattatore del separatore di fase dal relè di sovraccarico.
-
Rimuovere l'adattatore del separatore di fase e tenerlo da parte per un uso futuro.
-
Posizionare la base di montaggio sui ganci superiori nella parte posteriore del relè di sovraccarico.
-
Spingere verso l'interno per bloccare automaticamente la base di montaggio con i ganci inferiori del relè di sovraccarico.
-
Riposizionare l'adattatore del separatore di fase sul relè di sovraccarico.
-
Spingere verso l'interno per bloccarlo automaticamente in posizione.
-
Collegare il relè di sovraccarico a valle del contattore utilizzando le barre diritte.