DOCA0189IT–05

Collegamento con connettori scatola

È possibile utilizzare i connettori scatola per collegare contattori e relè di sovraccarico dotati delle estensioni dei morsetti seguenti:

  • estensioni morsetti diritte

  • distanziatori

  • adattatori per morsetti per connettori scatola.

La tabella seguente fornisce l'elenco dei connettori scatola utilizzati con i contattori e i relè di sovraccarico:

Contattore

Relè di sovraccarico

Estensione morsetto

Connettore scatola

LC1G115–225

LR9G115-225

Estensioni morsetti diritte LA9G●601

AL250●●●

DZ2FG●●●

Distanziatori LA9G●611

AL250●●●

DZ2FG●●●

DZ2FH●●●

Adattatori per morsetti per connettori scatola LA9G●711

AL400●●●

DZ2FH●●●

DZ2FJ●●●

LC1G265–500

LR9G500

Distanziatori LA9G●612

AL400●●●

AL600LS52K●

DZ2FJ●●●

DZ2FK●●●

Adattatori per morsetti per connettori scatola LA9G●712

AL400●●●

AL600LS52K●

DZ2FJ●●●

DZ2FK●●●

LC1G630–800

LR9G630

Adattatori per morsetti per connettori scatola LA9G●714

AL600●●●

DZ2FK●●●

DZ2FL●●●

Tipo S

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?