DOCA0189IT–05

Installazione dei connettori scatola

È possibile utilizzare i connettori scatola per collegare contattori e relè di sovraccarico dotati delle estensioni dei morsetti seguenti:

  • estensioni morsetti diritte

  • distanziatori

  • adattatori per morsetti per connettori scatola.

  1. Posizionare il connettore scatola sull'estensione del morsetto.

  2. Inserire la vite e la rondella attraverso il connettore scatola e il foro nella parte superiore dell'estensione del morsetto.

  3. Serrare le viti alla coppia corretta.

  4. Inserire il cavo del circuito di alimentazione nel connettore scatola.

  5. Serrare le viti del connettore scatola alla coppia corretta.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il collegamento del connettore scatola, vedere il foglio di istruzioni fornito con i connettori scatola.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?