DOCA0189IT–05

Diagnostica della tensione di controllo

La tensione di controllo che alimenta il modulo di controllo in A1-A2 è monitorata. Se viene rilevata una sottotensione o una sovratensione, vedere Risoluzione dei problemi.

Sottotensione

Se la tensione di controllo che alimenta il modulo di controllo in A1-A2 è inferiore all'80 % di Ucmin, viene indicato dal LED di diagnostica che lampeggia 2 volte a intervalli ripetuti.

Ucmin è il valore minimo del campo di tensione di controllo nominale (Uc) del modulo di controllo.

Esempio: per un modulo di controllo con Uc = 48-130 Vca/Vcc, Ucmin = 48 Vca/Vcc.

Sovratensione

Se la tensione di controllo che alimenta il modulo di controllo in A1-A2 è superiore al 110% di Ucmax, viene indicato dal LED di diagnostica che lampeggia 3 volte a intervalli ripetuti.

Ucmax è il valore massimo del campo di tensione di controllo nominale (Uc) del modulo di controllo.

Esempio: per un modulo di controllo con Uc = 48-130 Vca/Vcc, Ucmax = 130 Vca/Vcc.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.