DOCA0189IT–05

Protezione da perdita di fase

Panoramica

La protezione da perdita di fase è utilizzata per proteggere i motori asincroni trifase da perdite di fase conformemente alle norme IEC 60947-4-1e UL 60947-4-1 .

La protezione da perdita di fase può essere utilizzata per proteggere i motori asincroni trifase IE1, IE2, IE3 e IE4.

La perdita di fase provoca il surriscaldamento del motore. Si verifica in caso di fusibili bruciati o di collegamenti elettrici laschi.

Funzionamento

Il relè di sovraccarico calcola continuamente il valore efficace di corrente (rms) in ogni fase. Quando il valore della corrente efficace in una delle tre fasi è inferiore a 0,1 Ir e il valore della corrente efficace in un'altra fase è maggiore di 0,8 Ir, il relè di sovraccarico attiva un azionamento in 4 +/- 1 s.

NOTA: La protezione da perdita di fase non può essere disattivata.

Reset manuale

La protezione da perdita di fase può essere reimpostata solo manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare Reset di sgancio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?