DOCA0189IT–05

Applicazione motore monofase

Panoramica

I contattori TeSys Giga e i relè di sovraccarico TeSys Giga possono essere utilizzati per controllare e proteggere i motori asincroni monofase.

Il relè di sovraccarico TeSys Giga protegge i motori monofase dal sovraccarico termico. La protezione da sovraccarico termico deve essere impostata in base all'applicazione, vedere Protezione da sovraccarico termico.

Per evitare interventi indesiderati, è necessario disabilitare la protezione dagli squilibri di fase (vedere Protezione da squilibrio di fase) e la protezione dai guasti di terra (vedere Protezione da guasto di terra).

Schema di cablaggio

Il motore monofase deve essere collegato come indicato negli schemi di cablaggio seguenti.

Collegamento a relè di sovraccarico e contattore assemblati

Collegamento a relè di sovraccarico standalone

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?