DOCA0189IT–05

Caratteristiche tecniche dei Contattori

I contattori sono isolati elettricamente tra il circuito elettronico interno e i canali di I/O. Questi limiti sono descritti dalle caratteristiche ambientali, dalle caratteristiche dei poli e dalle caratteristiche del modulo di controllo indicate di seguito. Questa apparecchiatura soddisfa i requisiti CE, come indicato nelle tabelle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?