DOCA0189IT–05

Precauzioni

Prima di eseguire qualsiasi procedura descritta in questa guida, leggere con attenzione le seguenti precauzioni.

PERICOLO
RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o equivalente locale.
  • Questa apparecchiatura deve essere installata e seguita solo da elettricisti qualificati.
  • Spegnere tutte le fonti di alimentazione di questa apparecchiatura prima di lavorare su di essa.
  • Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.
  • I circuiti della linea di alimentazione devono essere cablati e protetti in conformità alle normative locali e nazionali.
  • Tenere presente i pericoli potenziali e controllare con attenzione l'area di lavoro per verificare che non siano stati dimenticati utensili e oggetti all'interno dell'apparecchiatura.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Avviso per la California Proposition 65

AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche, incluso lo stirene, noto allo Stato della California per provocare tumori e il bisfenolo A, noto allo Stato della California per provocare difetti congeniti o altri danni alla riproduzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov .

Uso previsto

I prodotti descritti in questa guida sono apparecchiature di manovra a bassa tensione destinati ad usi industriali o commerciali.

Il prodotto può essere utilizzato solo in conformità a tutte le normative e direttive di sicurezza applicabili, i requisiti specificati e i dati tecnici.

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario eseguire un'analisi dei rischi e una valutazione dei rischi dell'applicazione pianificata. In base ai risultati, è necessario implementare adeguate misure di sicurezza.

Poiché il prodotto viene utilizzato come componente di una macchina o di un processo, è necessario garantire la sicurezza delle persone per mezzo della progettazione globale del sistema.

Utilizzare il prodotto esclusivamente con i cavi e gli accessori indicati. Utilizzare solo accessori e ricambi originali. Impieghi diversi da quelli esplicitamente consentiti sono vietati e possono provocare pericoli imprevisti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?