DOCA0189IT–05

Collegamento a barre o capicorda

  1. Posizionare la barra o il capocorda del circuito di alimentazione sull'estensione del morsetto.

  2. Collegare le estensioni del morsetto al circuito di alimentazione utilizzando le viti fornite con le estensioni.

  3. Serrare le viti alla coppia corretta. Le coppie sono uguali a quelle utilizzate per il collegamento delle estensioni dei morsetti sul contattore.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?