DOCA0189IT–05

Reset di sgancio

Lo stato di sgancio del relè di sovraccarico è bloccato e deve essere ripristinato. L'azione di reset rilascia l'indicatore di sgancio e i contatti ausiliari:

  • Il contatto NC 95/96 passa da aperto a chiuso.

  • Il contatto NO 97/98 passa da chiuso ad aperto.

Dopo lo sgancio, è sempre possibile ripristinare relè di sovraccarico manualmente. Solo lo sgancio dovuto alla protezione da sovraccarico termico può essere ripristinato automaticamente. Per ulteriori informazioni, consultare Protezione da sovraccarico termico.

Per ripristinare relè di sovraccarico manualmente:

  • Premere meccanicamente il pulsante di reset sul relè di sovraccarico :

    • Sul lato frontale o

    • Utilizzando il cavo flessibile LAD7305

  • In alternativa, inviare un ordine di reset elettrico remoto utilizzando l'accessorio di reset elettrico remoto LAD703●.

NOTA: Un ordine di sgancio ha sempre la priorità su un'azione di reset.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?