DOCA0189IT–05

Funzioni di diagnostica

Diagnostica usura contatti

L'usura dei contatti aumenta ogni volta che il contattore interrompe la corrente nel circuito di alimentazione.

L'algoritmo di usura dei contatti integrato nel modulo di controllo calcola la vita di servizio rimanente dei contatti. Quando la vita di servizio rimanente dei contatti è inferiore al 15%, viene indicato quanto segue:

  • localmente, mediante il LED di diagnostica sul lato frontale del contattore.

  • a distanza, tramite il modulo opzionale di diagnostica di usura remoto, opzione disponibile solo sul contattore avanzato.

Con questa indicazione di diagnostica, è possibile pianificare la manutenzione predittiva per sostituire l'intero set di moduli di commutazione ed evitare interruzioni della manutenzione.

Per la sostituzione dei moduli di commutazione e il ripristino della diagnostica di usura dei contatti, vedere Sostituzione del modulo di commutazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?