DOCA0189IT–05

Precauzioni per il cablaggio

Prima di cablare i dispositivi, leggere con attenzione le seguenti precauzioni.

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o equivalente locale.
  • Questa apparecchiatura deve essere installata e seguita solo da elettricisti qualificati.
  • Spegnere tutte le fonti di alimentazione di questa apparecchiatura prima di lavorare su di essa.
  • Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.
  • I circuiti della linea di alimentazione devono essere cablati e protetti in conformità alle normative locali e nazionali.
  • Tenere presente i pericoli potenziali e controllare con attenzione l'area di lavoro per verificare che non siano stati dimenticati utensili e oggetti all'interno dell'apparecchiatura.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

AVVERTIMENTO
RISCHIO DI INCENDIO
  • Utilizzare solo una sezione dei cavi specifica con l'apparecchiatura e rispettare i requisiti di cablaggio specificati.
  • Serrare i collegamenti ai valori di coppia specificati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Instradare sempre separatamente il cablaggio di alimentazione e il cablaggio di controllo di basso livello.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?