Protezione da sovraccarico termico
Panoramica
La protezione da sovraccarico termico è utilizzata per proteggere i motori asincroni dal sovraccarico termico conformemente alle norme IEC 60947-4-1 e UL 60947-4-1 .
La protezione da sovraccarico termico può essere utilizzata per proteggere:
-
Motori asincroni trifase IE1, IE2, IE3 e IE4.
-
Motori asincroni monofase.
La condizione di sovraccarico termico provoca il surriscaldamento del motore. Le condizioni di sovraccarico termico si verificano:
-
Durante la fase di avviamento, quando il tempo di avviamento è troppo lungo o in presenza di condizioni di stallo.
-
Durante il funzionamento, se si verifica una condizione di inceppamento o una condizione che provoca un aumento anomalo delle correnti nel motore.
Per ulteriori informazioni sulla protezione dei motori monofase, vedere Applicazione motore monofase.
Funzionamento
Il relè di sovraccarico calcola continuamente lo stato termico e la capacità termica del motore.
-
Quando la capacità termica del motore utilizzata supera il 90%: il LED Alarm sul relè di sovraccarico si accende di luce arancione fissa per segnalare un allarme, che indica che il motore sta per raggiungere un sovraccarico termico. Il motore si arresta entro breve tempo se non viene eseguita alcuna azione per risolvere il sovraccarico termico. L'allarme di sovraccarico termico viene cancellato dal relè di sovraccarico quando la capacità termica utilizzata scende sotto l'80%.
-
Quando la capacità termica del motore utilizzata supera il 100%: la protezione da sovraccarico termico attiva uno sgancio e lo stato dei contatti ausiliari cambia.
Impostazioni
Le impostazioni della protezione da sovraccarico termico sono soglia Ir/FLA e classe di intervento.
-
Soglia Ir/FLA
La soglia Ir/FLA corrisponde alla corrente nominale del motore o all'intensità a pieno carico e può essere regolata con un selettore a rotazione a 56 posizioni.
La tabella seguente fornisce l'intervallo di impostazione della soglia Ir/FLA:
Codice prodotto
Campo di impostazione Ir/FLA
LR9G115
28–115 A
LR9G225
57–225 A
LR9G500
125–500 A
LR9G630
160–630 A
-
Classe di intervento
La classe di intervento consente di adattare il tempo di sgancio della protezione da sovraccarico termico all'applicazione. Le classi di intervento sono definite dalle norme IEC 60947-4-1 e UL 60947-4-1 . La classe di intervento può essere selezionata con un selettore a rotazione.
La tabella seguente indica il tempo di sgancio (Tp) in base alla classe di intervento selezionata:
Corrente nel carico
Classe 5E
Classe 10E
Classe 20E
Classe 30E
7.2 x Ir
3 s < Tp ≤ 5 s
5 s < Tp ≤ 10 s
10 s < Tp ≤ 20 s
20 s < Tp ≤ 30 s
Curve di sgancio
Le curve di sgancio della protezione da sovraccarico termico indicano il tempo di sgancio (Tp) per ogni classe di sgancio, in base al carico di corrente e allo stato termico del relè di sovraccarico . I due stati sono lo stato freddo e lo stato caldo:
-
Stato freddo: Stato termico del relè di sovraccarico quando non è stato caricato in precedenza e la capacità termica utilizzata è 0%.
-
Stato caldo: Stato termico del relè di sovraccarico quando è stato caricato alla corrente di impostazione e la capacità termica utilizzata è del 75%.
Reset manuale
La protezione da sovraccarico termico può essere reimpostata manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare Reset di sgancio.
Ripristino automatico
AVVERTIMENTO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Prima di impostare su AUTO R, assicurarsi che il
riavvio automatico del motore non comprometta la sicurezza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
Il ripristino automatico della protezione da sovraccarico termico può essere attivato o disattivato mediante un selettore a rotazione.
|
Il ripristino automatico della protezione da sovraccarico termico è attivato. |
|
|
Il ripristino automatico della protezione da sovraccarico termico è disattivato. |
Quando il reset automatico è attivato, lo sgancio per sovraccarico termico viene ripristinato automaticamente in 2±1 minuti.
AVVERTIMENTO