DOCA0189IT–05

Procedura di installazione

Per installare un contattore Tesys Giga sulla base retrofit, attenersi alla procedura seguente.
  1. Rimuovere le quattro viti di montaggio dai fori di fissaggio del contattore TeSys F.
  2. Rimuovere il contattore TeSys F.
  3. Posizionare la base retrofit sui fori di fissaggio del contattore TeSys F. Utilizzare i fori sulla base retrofit corrispondente al contattore TeSys F da sostituire, come indicato in Montaggio di TeSys Giga Contattore su base retrofit.
  4. Inserire e stringere le quattro viti di montaggio con un cacciavite PZ2 alla coppia corretta.

    NOTA: Utilizzare le viti del contattore TeSys F per installare la base retrofit.

  5. Inserire e serrare le due viti corte (A) a metà in diagonale sulla base retrofit.
  6. Posizionare il contattore Tesys F sulla testa delle viti corte.
  7. Inserire e serrare le viti lunghe (B) con un cacciavite PZ2 alla coppia corretta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?