DOCA0189IT–05

Istruzioni di sicurezza

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o equivalente locale.
  • Questa apparecchiatura deve essere installata e seguita solo da elettricisti qualificati.
  • Spegnere tutte le fonti di alimentazione di questa apparecchiatura prima di lavorare su di essa.
  • Quando si utilizza questa apparecchiatura e qualunque prodotto associato, usare esclusivamente la tensione specificata.
  • I circuiti della linea di alimentazione devono essere cablati e protetti in conformità con le normative locali e nazionali.
  • Tenere presente i pericoli potenziali e controllare con attenzione l'area di lavoro per verificare che non siano stati dimenticati utensili e oggetti all'interno dell'apparecchiatura.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?