DOCA0189IT–05

Moduli di contatto ausiliari

Panoramica

I moduli di contatto ausiliari forniscono un'indicazione dello stato del contattore. Sono utilizzati per la segnalazione visiva remota, l'allarme, l'interblocco elettrico e l'attivazione del relè. I morsetti di contatto ausiliari utilizzano la tecnologia a innesto.

A seconda della disposizione dei contatti, vi sono due tipi di moduli di contatto ausiliari:

  • Contatti 1 NO + 1 NC: LAG8N113 e LAG8N113 con identificazione morsetto diversa. Ogni contattore viene fornito con un LAG8N113 montato sul lato destro del contattore.

  • 2 contatti NO: LAG8N203 e LAG8N203 con identificazione morsetto diversa.

I contatti ausiliari NC replicano il contatto del polo principale secondo IEC 60947-4-1 e UL 60947-4-1 allegato F. I contatti ausiliari NO e NC sono collegati meccanicamente secondo IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 e UL 60947-5-1 allegato L.

Su un contattore è possibile montare fino a quattro moduli di contatto ausiliari. Tutte le combinazioni dei moduli di contatto ausiliari sono possibili con un massimo di 2 su ogni lato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?