DOCA0189IT–05

Personalizzazione Contattore

Panoramica

I blocchi di connessione della memoria cablaggio consentono la sostituzione del contattore senza scollegare i collegamenti di alimentazione.

I blocchi di connessione della memoria cablaggio sono installati su contattori avanzati a 3 e 4 poli. Possono essere installati come opzione su contattori a 3 e 4 poli standard.

Descrizione

Compatibile con contattori

Codice memoria cablaggio

Memoria cablaggio per contattori tripolari - per tenere i cavi in posizione durante la sostituzione del contattore

LC1G115–225

LA9G3101

LC1G265–500

LA9G3102

LC1G630–800

LA9G3103

Memoria cablaggio per contattori a 4 poli - per tenere i cavi in posizione durante la sostituzione del contattore

LC1G115–225

LA9G4101

LC1G265–500

LA9G4102

LC1G630–800

LA9G4103

Questa sezione descrive l'installazione dei blocchi di connessione memoria cablaggio nel contattore standard.

Installazione dei blocchi di connessione della memoria cablaggio su Standard Contattore

  1. Posizionare il cacciavite sui morsetti di alimentazione contattore per rimuovere il dado a incastro.

  2. Ruotare il cacciavite in senso orario.

  3. Estrarre il dado a incastro verso l'esterno per rimuoverlo.

    NOTA: Rimuovere tutti i sei dadi in modo simile. Tenere separati i dadi di blocco per un ulteriore utilizzo.
  4. Posizionare i blocchi di connessione memoria cablaggio sui morsetti di alimentazione contattore .

  5. Premere verso l'interno per bloccarlo automaticamente in posizione.

  6. Riposizionare il dado di bloccaggio sui morsetti di alimentazione della memoria cablaggio.

  7. Serrare le viti alla coppia corretta.

Contattore

Coppia

Strumento

Viti

LC1G115–225

18±1,8 N m (159±15.9 lb-in)

Chiave a brugola

M8

LC1G265–500

35±3,5 N m (310±31 lb-in)

Esagono interno

M10

LC1G630–800

58±5,8 N m (513±51.3 lb-in)

Esagono interno

M12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?