DOCA0189IT–05

Installazione del separatore di fase con barre di accoppiamento

  1. Vedere la direzione indicata sul separatore di fase per tagliarlo in base al valore nominale del contattore.
  2. Tagliare la parte eccedente del separatore di fase.
  3. Inserire il separatore di fase nella direzione corretta sui morsetti di alimentazione del contattore.
  4. Spingere verso l'interno il separatore di fase per bloccarlo automaticamente in posizione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?