DOCA0189IT–05

Timer per il controllo dei contattori

Per il collegamento stella-triangolo, il timer RE17RMMWS (TMR) può essere utilizzato per controllare il contattore fino a 250 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?