DOCA0189IT–05

Montaggio del contattore TeSys Giga su piastra

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Installare il contattore in modo da mantenere la distanza minima dal metallo collegato a terra.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Il contattore può essere montato

  • su una piastra forata con fori semplici, utilizzando le viti, le rondelle e i dadi forniti con i contattori

  • oppure su una piastra forata con fori filettati, utilizzando solo viti adatte ai fori filettati.

NOTA: si consiglia di utilizzare una piastra d'acciaio con spessore minimo di 2 mm (0.08 in.).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?