DOCA0189IT–05

Protezione da squilibrio di fase

Panoramica

La protezione da squilibrio di fase consente di proteggere i motori asincroni dallo squilibrio di fase di corrente conformemente alle norme IEC 60947-4-1 e UL 60947-4-1 .

La protezione da squilibrio di fase può essere utilizzata per proteggere i motori asincroni trifase IE1, IE2, IE3 e IE4.

Lo squilibrio di fase provoca il surriscaldamento del motore. Può verificarsi in caso di:

  • Linee di alimentazione principali lunghe.

  • Contatto difettoso sull'interruttore generale.

  • Rete non bilanciata.

Funzionamento

Il relè di sovraccarico calcola il rapporto della corrente di squilibrio in ogni fase come indicato di seguito:

  • Ii1 = (| I1 - Iavg | x 100) / Iavg
  • Ii2 = (| I2 - Iavg | x 100) / Iavg
  • Ii3 = (| I3 - Iavg | x 100) / Iavg

Dove Iavg = (I1 + I2 + I3) / 3 e I1, I2 ,I3 sono i valori di corrente nelle fasi L1, L2, L3.

Il rapporto di squilibrio di rete Iimb è il rapporto di corrente di squilibrio massimo calcolato: Iimb = Max (Ii1, Ii2, Ii3).

Quando il rapporto di squilibrio limb supera il 40%, il relè di sovraccarico attiva uno sgancio in 5 +/- 1 s.

Impostazioni

La tabella seguente indica la posizione del selettore a rotazione utilizzato per attivare o disattivare la protezione da squilibrio di fase.

La protezione da squilibrio di fase è attivata.

La protezione da squilibrio di fase è disattivata.

Reset manuale

La protezione da squilibrio di fase può essere ripristinata solo manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare Reset di sgancio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?