DOCA0189ES–05

Diagnóstico de tensión de control

Se supervisa la tensión de control que suministra al módulo de control en A1-A2. Si se detecta subtensión o sobretensión, consulte Solución de problemas.

Subtensión

Si la tensión de control que alimenta al módulo de control en A1-A2 es inferior al 80 % de Ucmin, se indica mediante el LED de diagnóstico, que parpadea 2 veces en intervalos repetidos.

Ucmin es el valor mínimo del rango de tensión de control nominal (Uc) del módulo de control.

Ejemplo: para un módulo de control con Uc = 48-130 V CA/V CC, Ucmin = 48 V CA/V CC.

Sobretensión

Si la tensión de control que alimenta al módulo de control en A1-A2 es superior al 110 % de Ucmax, se indica mediante el LED de diagnóstico, que parpadea 3 veces en intervalos repetidos.

Ucmax es el valor máximo del rango de tensión de control nominal (Uc) del módulo de control.

Ejemplo: para un módulo de control con Uc = 48-130 V CA/V CC, Ucmax = 130 V CA/V CC.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.