DOCA0189PT–05

Instalação de montagem dos contactores e do relé de sobrecarga LC1G630–800 na placa

Após a montagem do contactor LC1G630–800 e do relé de sobrecarga LR9G630 (consulte Procedimento de montagem), efetue o seguinte procedimento para montar o conjunto na placa:

  1. Faça 6 furos na placa. Diâmetro máximo do orifício: 9 mm

    NOTA: Para facilitar a montagem, é possível transferir stencils de perfuração JYT1902701 a partir do Website www.se.com.
  2. Insira metade dos dois parafusos curtos (A) na diagonal na placa.

  3. Coloque o contactor e o relé de sobrecarga nas cabeças de parafuso curtas.

  4. Aperte os dois parafusos curtos com a chave de fendas PH3 de acordo com o binário correto.

  5. Insira os dois parafusos compridos (B) na diagonal através do contactor e outros dois parafusos para corrigir o relé de sobrecarga e, em seguida, aperte-os de acordo com o binário correto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?