DOCA0189DE–05

Montage eines LC1G630-800 -Schützes und Überlastrelais auf einer Platte

Führen Sie nach der Montage des Schützes LC1G630-800 und des Überlastrelais LR9G630 (siehe Montageverfahren) das folgende Verfahren durch, um die Montage auf der Platte durchzuführen:

  1. Bohren Sie 6 Löcher in die Platte. Maximaler Bohrungsdurchmesser: 9 mm (0.35 in.)

    HINWEIS: Um die Montage zu erleichtern, können die Bohrschablonen JYT1902701 von der Website www.se.com heruntergeladen werden.
  2. Führen Sie die beiden kurzen Schrauben (A) diagonal in die Platte ein.

  3. Platzieren Sie das Schütz und das Überlastrelais auf den Kurzschraubköpfen.

  4. Ziehen Sie die beiden kurzen Schrauben mithilfe des Schraubendrehers PH3 mit dem richtigen Anzugsmoment fest.

  5. Führen Sie die beiden langen Schrauben (B) diagonal durch das Schütz und die zwei weiteren Schrauben, um das Überlastrelais zu fixieren, und ziehen Sie sie dann mit dem richtigen Anzugsmoment an.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.