DOCA0189ZH–05

LC1G630–800 接触器和过载继电器装配到板上

组装了 LC1G630–800 接触器和 LR9G630 过载继电器(请参阅 装配过程)之后,按照以下步骤将此组件安装到板上。

  1. 在板上钻 6 个孔。最大孔径:9 mm (0.35 in.)

    注: 为便于安装,可从 www.se.com 网站下载钻孔模板 JYT1902701。
  2. 沿对角线在板的中部插入两个短螺钉 (A)。

  3. 将接触器和过载继电器置于短螺钉头上。

  4. 使用 PH3 螺丝刀以适当的扭矩拧紧两个短螺钉。

  5. 将两个长螺钉 (B) 沿对角线穿过接触器,再插入另两个螺钉以固定过载继电器,然后以适当的扭矩将它们拧紧。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.