DOCA0189PT–05

Diagnóstico da tensão de controlo

A tensão de controlo que alimenta o módulo de controlo em A1-A2 é monitorizada. Se for detetada uma subtensão ou sobretensão, consulte Resolução de problemas.

Subtensão

Se a tensão de controlo que alimenta o módulo de controlo em A1-A2 for inferior a 80 % de Ucmin, é indicada pelo LED de diagnóstico que piscar 2 vezes em intervalos repetidos.

Ucmin é o valor mínimo da gama de tensão de controlo nominal (Uc) do módulo de controlo.

Exemplo: para um módulo de controlo com Uc = 48-130 Vca/Vcc, Ucmin = 48 Vca/Vcc.

Sobretensão

Se a tensão de controlo que alimenta o módulo de controlo em A1-A2 for superior a 110 % de Ucmax, é indicada pelo LED de diagnóstico a piscar 3 vezes em intervalos repetidos.

Ucmax é o valor máximo da gama de tensão de controlo nominal (Uc) do módulo de controlo.

Exemplo: para um módulo de controlo com Uc = 48-130 Vca/Vcc, Ucmax = 130 Vca/Vcc.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.