MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Affichage de la qualité de l’air

Avec la fonction Affichage de la qualité de l’air, vous pouvez choisir la caractéristique de l’air que vous souhaitez afficher sur l’écran. L’information vient du capteur ou de la passerelle KNX ou d’un autre dispositif KNX qui peut l’envoyer au bus KNX dans un point de données spécifié.

Réglages express

Fonction

Affichage de la qualité de l’air

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Aperçu des icônes

 
   

Icône de fonction

 
   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction

Vert/Blanc

Il peut s’agir de la température, de l’humidité ou du degré de pollution. Vous pouvez également surveiller la luminosité (de la pièce ou de l’extérieur, en fonction du type de votre capteur).

Fonction 1

Type d’affichage de la qualité de l’air

Température int.

Température ext.

Humidité

PM2,5

PM10

VOC

CO2

Luminosité (lux)

Type de données objet

Pourcentage (DPT 5.001)

Pourcentage (DPT 5.004)

 

Valeur de volume max.

10 – 100 %

Chaque caractéristique a sa propre unité. Elle peut être fixe (température – ° C, humidité – %). Vous pouvez nommer l’unité vous-même pour les autres caractéristiques (PM2.5, PM10, VOC, CO2).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?