MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Indicador de la calidad del aire

Con la función Indicador de la calidad del aire puede elegir qué característica del aire quiere que se muestre en la pantalla. La información proviene del sensor o la puerta de enlace KNX u otro dispositivo KNX que puede enviarla al bus KNX en un punto de datos especificado.

Ajustes exprés

Función

Indicador de la calidad del aire

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Vista previa de iconos

 
   

Icono de función

 
   

Color de la indicación del icono de función

Verde/blanco

Puede ser la temperatura, la humedad o el grado de contaminación. También puede controlar la luminosidad (de la habitación o del exterior, según el tipo de sensor).

Función 1

Tipo de indicador de la calidad del aire

Temperatura int.

Temperatura ext.

Humedad

PM2,5

PM10

COV

CO2

Luminosidad (lux)

Tipo de datos de objeto

Porcentaje (DPT 5.001)

Porcentaje (DPT 5.004)

 

Valor de volumen máx.

10 – 100 %

Cada característica tiene su propia unidad. O bien es fija (temperatura - °C, humedad - %). Para otras características, puede nombrar la unidad usted mismo (PM2.5, PM10, COV, CO2).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?