MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Control de audio

La función Control de audio permite controlar la reproducción de música. Conecte objetos de grupo de dispositivos a un servidor de música KNX y configure los parámetros de funcionamiento en ETS.

Ajustes exprés

Función

Control de audio

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Vista previa de iconos

 
   

Icono de función

 
   

Color de la indicación del icono de función cuando el estado es ENCENDIDO

Verde/blanco

   

Color de la indicación del icono de función cuando el estado es APAGADO

Verde/blanco

Puede ajustar el método de control de volumen y el modo de reproducción, para ello, habilite las funciones Silenciado y Nombre de la pista.

Función 1

Modo de regulación del ajuste del volumen

1 bit (control relativo)

1 byte (control absoluto)

 

Silenciado

 
 

Nombre de la pista

 
   

Modo de reproducción

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?