MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Contrôle audio

La fonction Contrôle audio vous permet de contrôler la lecture de musique. Vous raccordez les objets de groupe du dispositif à un serveur de musique KNX et réglez les paramètres de fonctions dans l’ETS.

Réglages express

Fonction

Contrôle audio

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Aperçu des icônes

 
   

Icône de fonction

 
   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction lorsque l’état est ON

Vert/Blanc

   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction lorsque l’état est OFF

Vert/Blanc

Vous pouvez régler la méthode de commande du volume et le mode de lecture, activer la fonction Coupure du son et Nom du suivi.

Fonction 1

Mode de commande du réglage du volume

1 bit (contrôle relatif)

1 octet (contrôle absolu)

 

Coupure du son

 
 

Nom du suivi

 
   

Mode de lecture

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?