MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Funcionamiento automático

Si activa la función Funcionamiento automático, el actuador Fan Coil se encarga del control de la velocidad del ventilador. Puede seguir controlando la velocidad del ventilador manualmente en la pantalla.

Función 1

Función funcionamiento automático

Desbloquear

El funcionamiento automático se controla a través del objeto Funcionamiento automático del ventilador y se visualiza a través del objeto de grupo Funcionamiento automático del ventilador, estado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?