MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Fonctionnement automatique

Si vous cochez la fonction de mode automatique, l’actionneur de ventilo-convecteur prend le contrôle des niveaux de ventilation. Vous pouvez continuer à contrôler la vitesse du ventilateur manuellement sur l’écran.

Fonction 1

Fonction de mode automatique

Activer

Le mode automatique est contrôlé par l’objet Mode automatique du ventilateur et affiché via l’objet de groupe Mode automatique du ventilateur, état.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?