MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Luminosité

Pour afficher le niveau de luminosité, vous pouvez sélectionner la valeur en lux ou une valeur flottante en lux.

Vous pouvez nommer votre unité et régler l’intervalle de temps pour la demande.

Fonction 1

Type d’affichage de la qualité de l’air

Luminosité (lux)

Type de données objet

Valeur en lux (DPT 7.013)

Valeur flottante en lux (DPT 9.004)

   

Texte pour l’unité

« 5 octets autorisés »

   

Laps de temps pour la demande de capteur externe

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?