MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Luminosidad

Para visualizar el nivel de luminosidad, puede seleccionar el valor en lux o como valor flotante en lux.

Puede nombrar su unidad y establecer el intervalo de tiempo de solicitud.

Función 1

Tipo de indicador de la calidad del aire

Luminosidad (lux)

Tipo de datos de objeto

Valor en lux (DPT 7.013)

Valor flotante en lux (DPT 9.004)

   

Texto para unidad

"5 bytes permitidos"

   

Periodo para solicitar el sensor externo

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?