MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

CO2

Les valeurs de la teneur en dioxyde de carbone de l’air sont fournies par le capteur externe. Vous pouvez choisir parmi deux types d’unités à afficher sur l’écran : Une valeur en ppm ou une valeur flottante en ppm.

Vous pouvez nommer votre unité et régler l’intervalle de temps pour la demande.

Fonction 1

Type d’affichage de la qualité de l’air

CO2

Type de données objet

Valeur en ppm (DPT 7.001)

Valeur flottante en ppm (DPT 9.008)

   

Texte pour l’unité

« 5 octets autorisés »

   

Laps de temps pour la demande de capteur externe

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?