MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

CO2

Los valores del contenido de dióxido de carbono en el aire proceden del sensor externo. Puede seleccionar entre dos tipos de unidades para mostrar en la pantalla: Un valor en ppm o un valor flotante en ppm.

Puede nombrar su unidad y establecer el intervalo de tiempo de solicitud.

Función 1

Tipo de indicador de la calidad del aire

CO2

Tipo de datos de objeto

Valor en ppm (DPT 7.001)

Valor flotante en ppm (DPT 9.008)

   

Texto para unidad

"5 bytes permitidos"

   

Periodo para solicitar el sensor externo

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?