MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Atenuación de la temperatura del color

La función Atenuación de la temperatura de color transmite valores para ajustar la temperatura de color en Kelvin a través del dispositivo externo.

Al pulsar el botón se transmiten 2 bytes de valores absolutos de temperatura de color.

Puede ajustar los valores mínimo y máximo y la amplitud de paso con el que aumenta o disminuye la temperatura.

Ajustes exprés

Función

Atenuación de la temperatura de color

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Aumentar/reducir la amplitud de paso

100, 200, 500, 1000 K

   

Temperatura mín. del color

1000 – 10000 K

   

Temperatura máx. del color

1000 – 10000 K

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?