MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Régulation PI continue

Pour la régulation PI continue, la valeur de contrôle 1 octet correspondante est transmise en 0 – 100 % directement via le bus à l’actionneur de chauffage ou un servomoteur qui convertit la valeur de contrôle directement en degré d’ouverture. Toutefois, cette transmission n’est effectuée que si la valeur de contrôle qui vient d’être calculée a changé d’un pourcentage défini.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?