MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Regulación diferencial constante

Para la regulación diferencial constante, el valor de control correspondiente de 1 byte se emite directamente como 0 – 100 % a través del bus hasta el actuador de calefacción o un accionamiento para válvulas, los cuales convierten el valor de control directamente en un grado de apertura. Sin embargo, esta solo se emite cuando se ha modificado en un porcentaje especificado el valor de control recién calculado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?