MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Mode de commande

Vous pouvez choisir parmi quatre modes de commande.

Fonction 1

Mode de commande

Chauffage

Refroidissement

Chauffage et refroidissement

Chauffage et refroidissement (avec mode automatique)

Le dispositif fournit la température de consigne et la température ambiante actuelle à l’unité de chauffage/refroidissement.

Modes :

Si vous choisissez l’option Chauffage / refroidissement, vous pouvez commuter manuellement entre le chauffage et le refroidissement via l’objet de groupe Mode de chauffage / refroidissement et voir l’état sur l’écran (via l’objet de groupe Mode de chauffage / refroidissement, état).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?