MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Modo de regulación

Puede elegir entre cuatro modos de control.

Función 1

Modo de regulación

Calefacción

Refrigeración

Calefacción y refrigeración

Calefacción y refrigeración (con modo automático)

El dispositivo proporciona la temperatura de consigna y la temperatura ambiental actual a la unidad de calefacción/refrigeración.

Modos:

Si elige la opción Calefacción/refrigeración, puede conmutar manualmente entre calefacción y refrigeración a través del objeto de grupo Modo de calefacción/refrigeración y ver el estado en la pantalla (a través del objeto de grupo Modo de calefacción/refrigeración, estado).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?