MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Supervisión de energía

La función Supervisión de energía controla el consumo de electricidad en kWh. Los datos se recuperan del bus y se muestran en la pantalla (máx. 999 999 kWh).

Ajustes exprés

Función

Supervisión de energía

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Vista previa de iconos

 
   

Icono de función

 
   

Color de la indicación del icono de función

Verde/blanco

Puede ajustar el intervalo de tiempo para solicitar el sensor externo.

Ajustes exprés

Tipo de datos de objeto del indicador de energía

Valor en kWh (DPT 13.013)

 

Texto para unidad

5 bytes permitidos

 

Periodo para solicitar el sensor externo

0 – 255 (min)

Después de reiniciar el dispositivo, se envía un estado de solicitud de lectura al bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?