MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Surveillance de l’énergie

La fonction de Surveillance de l’énergie surveille la consommation d’électricité en kWh. Les données sont fournies par le bus et affichées sur l’écran (999 999 kW/h max.).

Réglages express

Fonction

Surveillance de l’énergie

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Aperçu des icônes

 
   

Icône de fonction

 
   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction

Vert/Blanc

Vous pouvez régler l’intervalle de temps pour la demande de capteur externe.

Réglages express

Type de données objet de l’affichage de l’énergie

Valeur en kWh (DPT 13.013)

 

Texte pour l’unité

5 octets autorisés

 

Laps de temps pour la demande de capteur externe

0 – 255 (min)

Après le redémarrage du dispositif, une demande de lecture est envoyée au bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?