MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Contrôleur FCU

Dans le sous-menu du contrôleur FCU, vous pouvez régler les paramètres de mesure et d’évaluation de la température, sélectionner la mode de fonction (chauffage/refroidissement) et vous pouvez même relier un module FCU avec un détecteur de présence de bus ou des capteurs dans les fenêtres.

La température mesurée peut être enregistrée à l’aide de divers capteurs de température :

  • Capteur interne du contrôleur

  • Capteur externe dont les valeurs sont reçues par l’objet Capteur externe de température

  • Capteur interne combiné avec capteur externe

Le contrôleur peut évaluer proportionnellement 2 températures entre 0 et 100 %.

Vous pouvez également régler mode de commande et l’intervalle d’envoi des valeurs mesurées et des valeurs contrôlées en cas d’erreur de mesure.

Mise sous tension/hors tension, état : Avec ce réglage, vous pouvez choisir de quelle façon le contrôleur FCU contrôle l’état après que le téléchargement est terminé et le dispositif (re)mis sous tension.

Configuration des fonctions

Contrôleur FCU

Mise sous tension/hors tension après téléchargement

Off/On

État mise sous tension/hors tension après rétablissement de la tension

Off/On/avant la coupure de tension

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?