MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Controlador FCU

En el submenú del controlador FCU puede ajustar los parámetros para medir y evaluar la temperatura, seleccionar el modo de funcionamiento (calefacción/refrigeración) e incluso puede vincular el módulo FCU con un detector de presencia de bus o sensores en las ventanas.

Es posible registrar la temperatura real utilizando varios sensores de temperatura:

  • Sensor interno del controlador

  • Sensor externo, cuyos valores recibe el objeto de Sensor de temperatura externo

  • Sensor interno combinado con el externo

El controlador puede evaluar 2 temperaturas de forma proporcional entre 0-100 %.

También puede configurar el modo de control y el intervalo para enviar los valores medidos y el valor de control en caso de error de medición.

Encendido/apagado, estado: Con esta configuración, puede elegir cómo la FCU controla el estado después de que la descarga se haya completado y el dispositivo esté encendido (de nuevo).

Configuración de la función

Controlador FCU

Encendido/apagado después de la descarga

Encender/Apagar

Estado encendido/apagado después de recuperación de tensión

Encender/Apagar/Antes de caída de la tensión

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?