MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Función del ventilador FCU

Al seleccionar el Controlador FCU como la función de termostato, también puede regular el actuador Fan Coil KNX.

Configuración de la función

Controlador FCU

Ventilador

Nivel del ventilador

1/2/3

Ajuste de salida de velocidad del ventilador

Función de objeto de 1 bit para velocidad del ventilador

Activar/desactivar

Objeto de 1 bit para velocidad del ventilador apagada

Activar/desactivar

 

Función de control automático de la velocidad del ventilador

Desactivar

Controlador local

Controlador externo

Además de la regulación, también permite definir la velocidad del ventilador durante el accionamiento manual y pasar del modo de accionamiento manual al automático. En modo automático, el actuador Fan Coil se encarga de controlar la velocidad del ventilador.

Se definen los umbrales para el indicador de la velocidad del ventilador. Además, se selecciona el valor para pasar del modo manual al automático.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?