MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

FCU, fonction de ventilateur

En sélectionnant le contrôleur FCU en tant que fonction de contrôle de température ambiante, vous pouvez également contrôler un actionneur de ventilo-convecteur KNX.

Configuration des fonctions

Contrôleur FCU

Ventilateur

Niveau de réglage du ventilateur

1/2/3

Réglage de sortie de la vitesse du ventilateur

Fonction objet 1 bit pour vitesse du ventilateur

Activer/désactiver

Objet 1 bit pour vitesse du ventilateur Off

Activer/désactiver

 

Fonction de contrôle automatique de la vitesse du ventilateur

Désactiver

Contrôleur local

Contrôleur externe

Outre le contrôle, vous pouvez définir, pendant le fonctionnement continu, une vitesse du ventilateur pour le mode manuel et passer du mode automatique au mode manuel et vice-versa. En mode automatique, l’actionneur de ventilo-convecteur prend le contrôle de la vitesse du ventilateur.

Définissez les seuils pour l’affichage d’un niveau de ventilation. De plus, vous pouvez sélectionner la valeur pour passer du mode manuel au mode automatique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?